主题中讨论的其他器件:MSP430F5528、 MSP430WARE
我想将 MSP430FR6047EVM_USS_WATE_Demo 中的通信从 I2C 更改为 UART。 现在、它应该将与 GUI 一样的信息发送到我的终端程序。
我已经更改了 comm_config.h 中的位设置、并通过操作属性将整个工程的功率模式设置为"Disable_LPM"。 遗憾的是、我仍然无法接收 UART 信号、电路板也无法向 COMM_RXD 或 TXD 跳线发送任何数据。
当我调试程序时、它卡在'commonTimerWaitEvent'中。 lpmMode 为 lpm0,但调试器找不到 GIE。 这些信息可能会有所帮助。
在“Properties->Debug->Misc/Other Options”(属性->调试->Misc/Other Options)中,“Allow power transitions while running if suced (low power running)”(如果已导入(低功耗运行),则允许在运行时进行电源转换)已设置,并且我 是否需要取消选中它?
我的设置是否正确、我还需要更改什么?
此外、当我使用闪存仿真工具进行调试时、我遇到了一个问题。 仿真工具 LED 信号始终在模式和电源之间切换、EVM 尝试显示" LPH 下的流速"、但显示"FL"后始终重试。 电源连接是否有问题? 我使用了 JTAG 电源。
感谢你的帮助