This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPDS:下载 MSPDS USB 驱动程序时出错

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000073/mspds-error-in-downloading-mspds-usb-driver

器件型号:MSPDS

大家好、

我们收到了客户询问、他们无法下载  MSPDS USB 驱动程序。 下面是详细信息。

 "

我尝试下载 MSPDS USB 驱动程序、但始终收到错误消息。
错误消息:
处理您的请求时出错。
参考#50.975e6cc1.1620640297.1656bbb

我尝试访问的链接(通过 TI 的电子邮件获取):
您可以从以下位置下载:
www.ti.com/.../productdownload.tsp

"

我在下面的链接中看到了有关这方面的相关文章。

MSPDS-USB 驱动程序下载错误
e2e.ti.com/.../mspds-usb-drivers-download-error

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我正在研究这一点、希望今天能够解决网站错误。  我会在问题解决后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    谢谢你。  我今天尝试下载驱动程序,但仍然遇到相同的问题。 此问题需要多长时间才能得到解决? 这是我向客户告知此情况的原因。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    它现在已经修复了。  我刚刚测试并为我工作。  如果您有任何问题、请告诉我。  很抱歉给您带来不便!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我刚尝试下载、但我的一侧仍然遇到错误。 我使用了不同的 Web 浏览器、相同的错误。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!  此问题已升级、我将在问题解决后在此处回复(希望是长期解决!)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    最后一个链接中有一个额外的斜杠、这将使安全令牌无效。 您可以通过删除 MSP430_public_SW 和 MCU 之间的额外斜线来测试该理论。

    您是否从该页面 、https://www.ti.com/tool/MSPDS或其他位置获得了链接? 从该页面浏览时、我无法重现问题、因此我想知道是否有另一个页面链接到该页面、该页面格式错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RWS:

    是的,我直接通过 https://www.ti.com/tool/MSPDS 获得了链接 。 我已尝试再次下载驱动程序、但它为我提供了具有额外斜杠的相同链接 、并尝试删除它、但仍然相同。  

    下面是我获得链接时的 Windows 安装程序。 单击 Windows 安装程序后、它会将我重定向到导出控制。

    此致、
    梅纳德