This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:无法连接到 COM 端口上的 EVM

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7201, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999580/tdc7201-zax-evm-failed-to-connect-to-evm-on-com-port

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVMTDC7201MSP-EXP430F5529LP

我收到:"连接失败! 在尝试使用分配的串行端口从 GUI 进行连接时出现"Check the COM port Number"(检查 COM 端口号)错误消息。 有没有想过如何解决连接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否已将串行端口更改为 COM14并尝试使用该端口进行连接?

    如果是、 请按照 《TDC7201 EVM 用户指南》第5.2和5.3节中的说明进行操作? 为了确保 MSP 安装了正确的固件来为 TDC7201提供正确的连接、该器件并非始终如手册中所示显示为 TDC7200EVM、有时可能只是显示为 USB 串行器件。 确保尝试所有可能与设备关联的 COM 端口。 希望这可以解决您的问题、如果您仍有任何疑问、请随时告诉我。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我尝试了 COM13和 COM14。 两个端口上的连接都失败。 由于此连接问题、我无法更新固件。 我无法连接 到插入 TDC7200EVM 的 MSP-EXP430F5529LP。 因此、我的主要问题是与 MSP-EXP430F5529LP 的连接。  我是否需要配置任何内容?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您检查两个端口。 如果 MSP-EXP430F5529LP 在连接到计算机时出现问题、则可能是驱动程序问题。

    尝试通过以下链接安装相应的驱动程序: http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    如果设备正在正常通信、您应该能够在设备管理器中看到它、如下图所示。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    安装驱动程序后、我只能看到两个 COM 端口:

    MSP 应用 UART (COM14)

    MSP 调试接口(COM13)。

    但这些端口仍然不能帮助我连接到 EVM。

    我还需要安装什么?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    现在 MSP 已连接、请尝试使用上述用户指南更新固件。 此外、请确保 TDC7201在 MSP 上正确定向、因为这将阻止与器件的通信。 请告诉我这是否适合您。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    你误解了我。 我无法更新固件、因为 COM 端口连接仍然存在问题。 我无法使用 COM14或 COM13端口连接到 EVM。 TDC 板已正确连接。

    我的计算机是否需要安装任何其他软件才能连接到 EVM?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了更新 MSP 固件、无需在"Setup"选项卡中连接 COM 端口、 GUI 的"Setup"选项卡中的 COM 端口专门用于 TDC7201 EVM。一旦 MSP 与器 件建立了适当的通信、您就会看到出现一个额外的 COM 端口。

    因此、只要您当前可以在器件管理器上看到 MSP UART 和 MSP 调试接口、就可以执行固件更新。

    除此之外、将 EVM 连接到您的计算机时、不需要其他软件。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Isaac、

    我现在更新了它。 唯一的差异是、根据用户指南、我现在在端口列表中添加了"USB 串行器件"、而不是"TDC7201EVM"。 我想这不应该是问题、对吧?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    没有、这不应该是问题、正如前面提到的、我的器件不会出现用户指南中显示的"TDC7201EVM"、而只是一个 USB 串行器件。  

    最棒的

    Isaac