在执行 USS 性能测试时、我们有一些单位显示奇怪的固定速率(-55GPM)、即使在低流速(0.4gpm、0.6gpm 等)下也是如此。
下面是我们测试时从设计中心捕获的屏幕截图。
您能否告诉我们原因是什么? 如果您需要更多信息进行调查、请告诉我。
该问题也在没有水流的情况下发生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在执行 USS 性能测试时、我们有一些单位显示奇怪的固定速率(-55GPM)、即使在低流速(0.4gpm、0.6gpm 等)下也是如此。
下面是我们测试时从设计中心捕获的屏幕截图。
您能否告诉我们原因是什么? 如果您需要更多信息进行调查、请告诉我。
该问题也在没有水流的情况下发生。
尊敬的 Chris:
您能否发布配置选项卡和您正在使用的管道图片? 该信号在激励后似乎具有大量额外能量、并且不对称。 您可以在此处找到有关水表设计和测试的更多信息:
BR、
Leo
您好、Leo、
是的、本主题中的第一个图片显示了不同的下游和上游 ADC。 这是意料之中的、因为 ADC 是在水飞时捕获的。 除了第一张图片外、所有其他屏幕截图都是在没有水流的情况下完成的、上游和下游之间没有不同的 ADC。
我们的问题是、即使在0流条件下、也会出现奇怪的流值。
下面是发生问题时的屏幕截图、下游和上游 ADC 的形状相同。
这些也是发生问题时的调试跟踪消息。 dToF 的高数持续显示并停止。
该版本支持 AGC 和直流偏移校准选项。 PGAIndex 表示校准后的增益值。
PGAIndex = 44 dTOF=-1002992.688 pSec VolFlowR=-55.886
PGAIndex = 44 dTOF=-1002998.5 pSec VolFlowR=-55.8868
PGAIndex = 44 dTOF=-1003000.563pSec VolFlowR=-55.8885
PGAIndex = 44 dTOF=-1003088.75pSec VolFlowR=-55.8869
PGAIndex = 43 dTOF=-1002929.688 pSec VolFlowR=-55.8791
PGAIndex = 43 dTOF=-1002944.688 pSec VolFlowR=-55.8849
PGAIndex = 43 dTOF=-1003088.75pSec VolFlowR=-55.8916
PGAIndex = 43 dTOF=-1002990.5 pSec VolFlowR=-55.88
PGAIndex = 43 dTOF=-1003014.188pSec VolFlowR=-55.8842
PGAIndex = 43 dTOF=-1002960.5 pSec VolFlowR=-55.8846
PGAIndex = 43 dTOF=-1002948.375pSec VolFlowR=-55.8839
PGAIndex = 43 dTOF=-1002969.188 pSec VolFlowR=-55.8829
PGAIndex = 43 dTOF=-1003103.188 pSec VolFlowR=-55.8911
PGAIndex = 43dTOF=-1002944.375pSec VolFlowR=-55.8814
PGAIndex = 43 dTOF=-1002992.375pSec VolFlowR=-55.8875
PGAIndex = 43dTOF=-1003018.5pSec VolFlowR=-55.8821
PGAIndex = 43 dTOF=-1002998.688 pSec VolFlowR=-55.8849
PGAIndex = 43 dTOF=-1003001.563pSec VolFlowR=-55.8863
PGAIndex = 43dTOF=-1003045.563pSec VolFlowR=-55.8867
PGAIndex = 43dTOF=-1003013.5pSec VolFlowR=-55.8896
PGAIndex = 43 dTOF=-1002904.688 pSec VolFlowR=-55.8791
PGAIndex = 43 dTOF=-1002994.375pSec VolFlowR=-55.8857
PGAIndex = 43 dTOF=-1002969.938pSec VolFlowR=-55.8841
PGAIndex = 43 dTOF=-1003041.25pSec VolFlowR=-55.8841
PGAIndex = 43 dTOF=-1003023.75pSec VolFlowR=-55.8864
PGAIndex = 43dTOF=-1003019.5pSec VolFlowR=-55.8898
PGAIndex = 43 dTOF=-1003006.688 pSec VolFlowR=-55.8917
PGAIndex = 43 dTOF=-1002993.938pSec VolFlowR=-55.8831
PGAIndex = 43 dTOF=-1003086.625pSec VolFlowR=-55.8924
PGAIndex = 43 dTOF=-1002981.563pSec VolFlowR=-55.8861
PGAIndex = 43 dTOF=-1003040.75 pSec VolFlowR=-55.8891
PGAIndex = 43 dTOF=-1002992.438 pSec VolFlowR=-55.8888
PGAIndex = 43 dTOF=-1002932.688 pSec VolFlowR=-55.8881
PGAIndex = 43 dTOF=-1002972.563pSec VolFlowR=-55.884
PGAIndex = 43 dTOF=-1003053.5 pSec VolFlowR=-55.8924
PGAIndex = 43 dTOF=-1003002.25pSec VolFlowR=-55.8854
PGAIndex = 43 dTOF=-1002946.313 pSec VolFlowR=-55.8883
PGAIndex = 43dTOF=-1002948.813pSec VolFlowR=-55.8888
PGAIndex = 43 dTOF=-1002926.75pSec VolFlowR=-55.8839
PGAIndex = 43 dTOF=-1002967.563pSec VolFlowR=-55.8851
PGAIndex = 43 dTOF=-1003021.25pSec VolFlowR=-55.8858
PGAIndex = 43 dTOF=-1003027.375pSec VolFlowR=-55.8915
PGAIndex = 43 dTOF=-1002857.188 pSec VolFlowR=-55.8796
PGAIndex = 43dTOF=-1002898pSec VolFlowR=-55.8792
PGAIndex = 43 dTOF=-1002953.563pSec VolFlowR=-55.8867
PGAIndex = 43dTOF=-1002980.063pSec VolFlowR=-55.887
PGAIndex = 43 dTOF=-1003027.5pSec VolFlowR=-55.89
PGAIndex = 43 dTOF=-1002902.625pSec VolFlowR=-55.8815
PGAIndex = 43dTOF=-1002981pSec VolFlowR=-55.8896
PGAIndex = 43 dTOF=-1002940.25pSec VolFlowR=-55.8847
PGAIndex = 43dTOF=-1002976pSec VolFlowR=-55.8872
PGAIndex = 43 dTOF=-1002996.438 pSec VolFlowR=-55.8893
PGAIndex = 43 dTOF=-1002960.75 pSec VolFlowR=-55.8893
PGAIndex = 43 dTOF=-1003027.938pSec VolFlowR=-55.8918
PGAIndex = 43 dTOF=-1003046.375pSec VolFlowR=-55.8887
PGAIndex = 43dTOF=-97.2022pSec VolFlowR=-0.0053
PGAIndex = 43dTOF=-49.8516pSec VolFlowR=-0.0027
PGAIndex = 43 dTOF=-29.8427pSec VolFlowR=-0.0016
PGAIndex = 43dTOF=-125.282828pSec VolFlowR=-0.0069
PGAIndex = 43dTOF=-121.0196pSec VolFlowR=-0.0066
PGAIndex = 43dTOF=-68.4963pSec VolFlowR=-0.0037
PGAIndex = 43 dTOF=-52.4664pSec VolFlowR=-0.0028
PGAIndex = 43dTOF= 37.2324pSec VolFlowR= 0.002
PGAIndex = 43dTOF= 19.1562pSec VolFlowR= 0.001
PGAIndex = 43dTOF=-84.8672pSec VolFlowR=-0.0047
PGAIndex = 43dTOF=-68.269pSec VolFlowR=-0.0037
PGAIndex = 43dTOF=-33.8786pSec VolFlowR=-0.0018
PGAIndex = 43dTOF=-84.7535pSec VolFlowR=-0.0047
PGAIndex = 43dTOF=-102.2613pSec VolFlowR=-0.0056
PGAIndex = 43 dTOF=-74.6922pSec VolFlowR=-0.0041
PGAIndex = 43dTOF=-5.9685pSec VolFlowR=-0.0003
PGAIndex = 43dTOF=-57.2413pSec VolFlowR=-0.0031
PGAIndex = 43dTOF=-50.0222pSec VolFlowR=-0.0027
PGAIndex = 43 dTOF=-70.2016 pSec VolFlowR=-0.0038
尊敬的 Chris:
问题似乎来自错误的 absToF 结果。 在这里尝试的一个简单方法是增加 Advanced Configuration (高级配置)选项卡中的 Envelope Crossing Threshold (信封交叉阈值)。 该值应在接收信号的第二个和第三个(或第三个和第四个)凸点之间提供半交叉点。 如果它在边沿上、该算法可以提供不同的 absToF 结果。
BR、
Leo