This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043EVM PPG

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998133/msp430fr6043-msp430fr6043evm-ppg

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430FR5043

您好!

我们目前正在开发基于 MSP430FR6047的水表、并评估全范围流量条件下原型仪表的初始数据。

我们看到了许多单据、我们相信我们可以在应用级别过滤掉这些单据。

但是、根据我们的燃气表开发经验(MSP430FR5043)、我们知道线性调频脉冲激励在嘈杂的环境中提供更好的脉冲压缩/更少的滑倒。

我们已经订购了一些 MSP430FR6043EVM 来评估线性调频脉冲以获得更好的性能、但我想提前查看具有线性调频脉冲(多音调)构建选项的6043示例是否已完全实现、或者我们是否有一些工作要在实践中对此进行设置?

我们不会像您预期的那样对气体解决方案进行任何外部增益级的规划。

在6043情况下、我们为什么选择使用线性调频脉冲音调?

提前感谢您的支持。

此致、

Geoff Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    我已与我们的 USS 团队联系、以帮助解决您的问题。  我们的专家之一应在星期一作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    应该可以调整水表的配置参数、以最大程度地减少您看到的错水环。 实际上、我们尚未看到客户使用基于线性调频脉冲的方法、因为水不需要额外的计算复杂性(和功耗)。  您能否在您看到循环滑动的流程条件下发布 ADC 捕获的快照以及 GUI 中的 Advanced Configuration 选项卡?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    我们已经听过您的介绍、现在已经有一段时间了、因此我将假定您能够继续推进您的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。