This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP MCU 编程器 FET -特定计算机上的故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1000523/msp430f5342-msp-mcu-programmer-fet---failure-on-a-specific-computer

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我的 MSP430编程器有问题。 我们在中国生产数千个器件、并在对器件进行编程时发现故障率约为15%。 今天、我发现在尝试对设备进行编程时、PC 之间的故障不一致。 编程器在一台 PC 上失败、同一个编程器在另一台 PC 上工作。 我已连接了设计的相关部分、并采用了布线方式。 我希望就此事提出一些建议。 我正在考虑使用具有自己电源的扩展器 USB 集线器、我猜计算机上的 USB 端口会出现异常情况、导致过度故障、使用有源 USB 集线器可能会解决此问题。 是否有人对 MSP FET 编程器 https://www.ti.com/tool/MSP-FET 有类似的问题?  感谢你的帮助。

法赫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Fahd

    您在 PC 上使用的软件是什么? Uniflash?

    发生故障时会显示什么错误?