This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:MSP-EXP430FR5739和 AFE4300EVM-PDK

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, MSP-EXP430FR5739, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999042/msp-exp430fr5739-msp-exp430fr5739and-afe4300evm-pdk

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他部件:AFE4300EVM-PDKAFE4300

大家好、

我们有一位客户询问 MSP-EXP430FR5739和 AFE4300EVM-PDK。

请查看随附的 file.e2e.ti.com/.../question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 AFE4300EVM。  我们需要找到合适的组织来解决有关 EVM 和 AFE 功能的特定问题。   

    对于文档中的 MSP430问题、我们可以使用计时器在 P1.0上输出1MHz 信号。   您还可以使用 ACLK、也可以使用问题中提到的 SMCLK 输出。  下面是一个示例、展示了如何以8MHz 的频率输出 ACLK。   

    我将尝试找到正确的组织来解决 AFE 问题。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    我已就您对 AFE4300的问题向您发送了一封电子邮件。

    如有任何与 MSP430相关的问题、请继续使用此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、感谢 JD 和 Praveen。