请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR5739 主题中讨论的其他部件:AFE4300EVM-PDK、 AFE4300
大家好、
我们有一位客户询问 MSP-EXP430FR5739和 AFE4300EVM-PDK。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有一位客户询问 MSP-EXP430FR5739和 AFE4300EVM-PDK。
您好!
我不熟悉 AFE4300EVM。 我们需要找到合适的组织来解决有关 EVM 和 AFE 功能的特定问题。
对于文档中的 MSP430问题、我们可以使用计时器在 P1.0上输出1MHz 信号。 您还可以使用 ACLK、也可以使用问题中提到的 SMCLK 输出。 下面是一个示例、展示了如何以8MHz 的频率输出 ACLK。
我将尝试找到正确的组织来解决 AFE 问题。
谢谢、
JD