This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:EMDC 在10ms 内所需的计量数据

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999970/msp430f67791a-metering-data-required-within-10ms-with-emdc

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的 TI 团队:

我正在使用此 EMDC 库读取电流和电压。 是否可以在20ms 内获得电流小于5ms 和电压的数据。

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您可以使用链接的常见问题解答线程中描述的方法以快于每1秒(默认)的速度获取数据。 对于您的情况、我强烈建议您等待、直至测量 VRMS 和 IRMS 的完整交流周期。 这些值计算为一个或多个完整交流周期内的均方根。 因此、假设标称交流输入频率为50Hz、我建议最小更新周期(结果更新和发送的频率)不小于20ms。 请记住、根据相位数、ADC 采样频率等不同、您可能需要提高 UART 波特率、以确保数据的发送速度足够快。