This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2131:-

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8838, DRV8838EVM, MSP430G2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998962/msp430g2131--

器件型号:MSP430G2131
主题中讨论的其他器件:DRV8838DRV8838EVM

您好!

我们在 DRV8838EVM 上使用 MSP430G2131。 我们使用提供的 DRV8838_CustomerEVM_Default_Code.c

 e2e.ti.com/.../DRV8838_5F00_CustomerEVM_5F00_Default_5F00_Code.c 

除了上述代码之外、我们还建立了与用作 SPI 从器件的 MSP430G2131之间的基本 SPI 通信。  

以下是我们的代码:

e2e.ti.com/.../7506.main.c

但是、我们的目标是从 ADC10MEM 寄存器中读取数据并将其传输到主器件。 我们尝试将 ADC10MEM 寄存器的内容复制到 USISRL 并通过 SPI 传输数据。 但传输 的数据并不正确、因为 MSP430G2131会不断发送随机值、有时会重复、有时不会重复。   

在传输数据之前、我们还尝试将数据从 ADC10MEM 寄存器转换为整数、但这样会产生错误/错误的输出。  

我们将感谢在这一问题上提供的任何援助。  

Piyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的代码、我无法理解 SPI 的工作原理。 源代码使用 WDT 中断来唤醒系统并定期监控 ADC。 如果您想添加 SPI、请更长时间地更改 WDT 周期、并在每个 ADC 采样周期发送 SPI 数据。  您需要更正时序线。