This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:读取 SYSRSTIV 寄存器

Guru**** 2825905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999901/msp430f6726a-read-sysrstiv-register

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我的客户想要确定 MSP430复位的原因。 因为 MCU 在触发 RST/NMI 引脚时复位。

如果原因是 RST/NMI、我认为 SYSRSTIV 寄存器被设置为04h。 我想确认这是正确的。
但是、由于 SYSRSTIV 寄存器发生更改、无法确定复位的原因。

何时应确认 SYSRSTIV 寄存器?

对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSRSTIV 将返回最高优先级的存储条件并将其复位。 因此、如果它不为零、它将在您每次读取它时发生变化。