This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 MSP-FET 430 UIF 的驱动程序

Guru**** 2835405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP430FR2676, MSP430FR5994, MSP430F5529, MSP430F2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998650/driver-for-msp-fet-430-uif

主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASHMSP-FET430UIFMSP430FR2676MSP430FR5994MSP430F5529MSP430F2112

您好!  

我尝试从以下网址下载“MSP430 USB-Debug-Interface MSP-FET 430UIF”的驱动程序: www.ti.com/.../MSPDS,但无法下载。 然后、我向德州仪器客户支持寻求帮助、但我仍未找到驱动程序。 我已下载 UNIFLASH 以下载驱动程序、但我的 PC 尚未识别该器件。

请提出任何建议。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangsong、

    尝试在 CCS Cloud (https://dev.ti.com/)中创建项目。  它将自动下载驱动程序并尝试连接到 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的建议。 我尝试在 CCS Cloud 中启动一个新项目、并检查了列表中可用的每个器件名称、但 我在其中找不到"MSP-FET430"。 不过、我是否必须启动具有随机器件名称的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangsong、

    列表中列出了目标 MSP430 MCU。  您使用的是哪一个?  您选择 MSP430、然后 CCS 云将尝试连接到您的硬件(通常是 LaunchPad)、在此过程中将下载 MSP-FET 的"驱动程序"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能只选择"MSP430"、因为我在列表中看不到它。 正如您在照片中看到的、我使用的是"MSP-FET430UIF"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  让我们尝试一下...  请告诉我您拥有的 MSP430微控制器。  MSP430FR5994? MSP430FR2676? MSP430F5529?等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我找到了微控制器并按下按钮"Run"、但它失败了:    

    我拔下并重新拔下 USB 连接、仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了微控制器为"MSP430F2112"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangsong、

    很棒!

    现在、如果您在 CCS 云中创建一个新项目、您应该会在列表中看到 MSP430F2112。  选择它、然后为您的项目提供一个名称。

    确保您的 MSP-FET 已连接到 PC。

    单击绿色的"错误"

    您看到此消息了吗?  如果没有、您会看到什么消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了您的程序并收到了以下消息:  Unknown device

    它显示"未知设备"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚创建了另一个新项目并单击"Debug"按钮、但我遇到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangsong、

    回顾您最初的帖子、我确实注意到、连接后、MSP-FET 仅显示为 COM5。  它还应该显示为一个 MSP-FET430UIF 接口。  在您的器件管理器中、右键点击 MSP-FET430UIF 并选择"卸载器件"。  断开 MSP-FET 与 USB 的连接、然后重新连接。  您看到会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我已按照您的步骤操作、并看到以下弹出消息:

    除了这些、似乎没有发生任何事情。 我还没有安装驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否对您有用、但下面是我在安装时收到的消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我误解了一些东西... 当我通过设备管理器看到设备的属性并尝试更新驱动程序时、发现驱动程序已安装。 很抱歉让您困扰了这么长时间、感谢您的大力支持!