请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 你好!
在数据集中器中、我需要将 一些数据存储在 FRAM 存储器中、这些数据 可能会根据与其他器件的无线电通信进行更新。 此数据应为非易失性数据、不应受到硬复位、下电上电或代码下载的影响。 我执行了以下操作:
代码
unsigned int __attribute__((noinit)) NodeTable[16];
链接器脚本(我将 noinit 位置更改为 HIFRAM)
/* This section contains data that is not initialised during load
or application reset. */
.noinit (NOLOAD) :
{
. = ALIGN(2);
PROVIDE (__noinit_start = .);
*(.noinit)
. = ALIGN(2);
PROVIDE (__noinit_end = .);
} > HIFRAM
我正在使用 MSP430-gcc、没有 IDE、我将内存模型更改为 mlarge。 以下是相关的存储器映射部分:
.noinit 0x0000000000010002 0x20 0x0000000000010002 . = ALIGN (0x2) [!provide] PROVIDE (__noinit_start = .) *(.noinit) .noinit 0x0000000000010002 0x20 build/common/nvstore.o 0x0000000000010002 NodeTable 0x0000000000010022 . = ALIGN (0x2) [!provide] PROVIDE (__noinit_end = .)
到目前为止还不错、现在硬复位或下电上电会使我的数据保持不变、但是 MSP430Flasher 下载的代码会将存储器复位为0xFFFF。 我的 make install 命令是:
$(install)-n $(cpu_Exact)-w $(BUILDDIR)/$(target).hex -v -z [VCC]
如果有任何建议,将不胜感激。