This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:要执行软件复位、需要写入的位置/位

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999593/msp430fr5969-sp-what-location-bit-to-write-to-perform-a-software-reset

器件型号:MSP430FR5969-SP

各位专家,您好

我的客户对软件复位有以下问题:

如果我的应用需要在运行特定时间后执行一些软件复位、

  1. 软件应用程序可以写入哪个存储器地址来执行复位? 将包含在 SYSRSTIV 复位位置(0FFFEh)的地址加载到 PC 中。
  2. 它是0xFFFE 吗?软件应用程序可以在其处写入一些值来执行复位吗?

 感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    #define SOFT_RESET PMMCTL0 = PMMPW | PMMSWBOR |(PMMCTL0和0x0003)