This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:创建利用 HTTP POST 请求上载文件的引导加载程序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999288/msp432e401y-creating-a-bootloader-that-utilizes-a-http-post-request-to-upload-file

器件型号:MSP432E401Y

我目前正在使用 lwIP 为 MSP432E401Y 托管 HTTP 服务器。 我已经通过 BSLScripter 和以太网端口成功完成了更新、但是、我遇到了一个问题、即设备的用户可能无法更改防火墙权限以允许 更新 工作。 这是因为 BSLScripter 使用 TFTP 传输 TI TXT 文件、并且如果没有管理员访问计算机进行更新、通常不允许使用 TFTP。

因此、由于我可以托管一个网站并显示一个表单以提交文件、因此我希望只通过 HTTP POST 请求传输文件。 这将由处理器处理并复制到闪存中。

但是、我无法找到任何显示完成此操作的细节的信息。 有人在这里尝试过吗?   甚至有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我相信您知道、但下面是 《MSP432E4 BSL 用户指南》。   

    不幸的是、我也不确定如何实现这一点。  您需要像您提到的那样定制 BSL、但我在这里没有任何具体的指导。  我进行了一些搜索、以了解我是否可以从社区中找到任何其他尝试这类事情的对话、而我已经空无一人了。  

    我希望这个线程保持打开状态、希望社区中的某个人以前可能已经研究过这种配置。   

    谢谢、

    JD