This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:关于为 MSP430I20xx 使用16MHz 外部振荡器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx

器件型号:MSP430I2041

(抱歉、我在发布本文时犯了"器件型号"错误、并使用了 I2021。 正确的器件型号为 I2041。)

各位专家、您好!

我的客户计划在 MSP430I2041中使用16MHz 外部振荡器。 我指的是原始问题、但让我检查一下、以确保 MSP430I2041的情况。

Q1:当使用16MHz 外部振荡器时、SD24被提供一个1MHz 时钟。 但数据表中未介绍1MHz 时的精度、因此必须确保自身满足要求。 是这样吗?

Q2:当使用16MHz 外部振荡器时、SD24是否会有其他可能的影响?
例如、对 UART 波特率等串行通信的影响 我知道、预计不会对器件产生任何长期影响。

参考数据表和用户指南的内容、我们计划告诉客户建议的基本前提是外部振荡器使用16.834MHz。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx "](抱歉。 发布本文时、我在"器件型号"中犯了错误、并使用了 I2021。 正确的器件型号为 I2041。)

    没问题。 我更新了主题帖标题。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx ]Q1:使用16MHz 外部振荡器时、SD24提供1MHz 时钟。 但数据表中未介绍1MHz 时的精度、因此必须确保自身满足要求。 这是正确的吗?

    正确。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx ]Q2:使用16MHz 外部振荡器时、SD24是否会产生其他可能的影响?
    例如、对 UART 波特率等串行通信的影响 我知道预计不会对器件产生任何长期影响。

    数据表包含每个模块的时钟频率指南。 对于 UART 模式、eUSCI 输入时钟频率最高可达 Fsystem、其最大频率为16.384MHz、但可支持16MHz 等较低频率。 只要他们了解 SD24 ADC 性能会受到影响、并且这种影响对他们来说是可以接受的、那么 i20xx 的其他模块应该在16MHz 下正常工作。 让他们仔细检查数据表以进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James Evans、您好!

    感谢你的答复。

    我理解您的答案、但我想确认一点。

    Q3:"MSP430i2xx 系列用户指南(修订版 A)"中的"典型晶振和波特率的建议设置"未列出使用16.384MHz 时的错误率。 我应该在哪里参考?

    我认为该器件的特性是它不需要外部晶体、DCO 输出16.384MHz。 但是、我很好奇、因为用户指南似乎假定输入的是16MHz 系统。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx/3692134 #3692134"]Q3:"MSP430i2xx 系列用户指南(修订版 A)"中的"典型晶体和波特率的推荐设置"未列出使用16.384MHz 时的错误率。 我应该在哪里参考?

    没错。 由于未包含16.384 MHz、因此您必须手动计算误差率。 用户指南的上一节介绍了如何执行计算。 一种更简单的方法可能是将内部 DCO 设置为以16.384MHz 运行、并根据实际的 UART 通信测量错误率。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx/3692134 #3692134">我认为该器件的特性是无需外部晶体、DCO 输出16.384MHz。 但是、我很好奇、因为用户指南似乎假设输入的是16MHz 系统。

    该表适用于多个器件系列、是通用的。 正确的做法是、该器件不需要外部晶体、并且具有内部 DCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="216616" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999090/msp430i2041-about-using-a-16mhz-external-oscillator-for-msp430i20xx/3692658 #3692658">正确答案。 由于未包含16.384 MHz、因此您必须手动计算误差率。 用户指南的上一节介绍了如何执行计算。 一种更简单的方法可能是将内部 DCO 设置为以16.384MHz 运行、并根据实际的 UART 通信来测量错误率。

    抱歉。 我觉得我应该手动计算...

    我明白了。  感谢您的友好支持!!

    此致、
    还不错