This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 燃气管道设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999538/msp430fr6043-uss-gas-pipe-design

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我使用 MSP430FR6043以及200k/500k 传感器来测量气流。

我对管道设计有一些疑问。
我想知道查找两个基本参数的规则是什么:
1)管道直径
2) 2)传感器之间的距离

AD1)计算管道直径时、所需的最大气体速度是多少?
一方面、最大速度越高、测量分辨率越高。 但是、另一方面、速度越高意味着其中一个换能器上的压力越大、非线性流量以及可能还有十几个其他因素。

AD2)找到传感器之间所需距离的正确方法是什么(上行和下行行程的长度)?
一方面、距离越长意味着时间越长、因此分辨率越高。 另一方面、较长的长度意味着较高的衰减和较差的 SNR。

此致
Adam