This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:TX 锁定

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/999311/cc430f5133-tx-lockup

器件型号:CC430F5133
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

TI 已要求我在此处发布一份我的查询副本。

内置 CC1101收发器有一些问题、作为配置的基础、我使用 TI 的 Smart RF Studio 7软件为内部寄存器选择合适的值、下面列出了相应的值。

收发器配置为发送和接收固定长度的数据包。  我有两个 PCB 在彼此之间发送和接收数据包。  此配置在锁定之前大约可以工作30-40分钟。  问题似乎是发送器锁定、我无法确定发生这种情况的原因。  在频谱分析仪上、该值显示为中心频率处的连续载波。

下面、我按观察结果列出了相关内容。

1) 1)读取 TX 状态显示有超过15个字节可用并且系统处于 TX 模式。  这通过读取 MARCSTATE 寄存器来确认。
2) 2)读取 FIFO 中的 TX 字节数量显示了 TX 缓冲区中的0x0C 字节值。
3) 3)我可以通过强制收发器进入空闲状态、然后返回到接收状态来退出此状态。
3) 3)当两个收发器工作时、单元之间的 RSSI 在77至89范围内、而链路质量在45至49范围内。
4)有趣的是、Smart RF Studio 设置 MCSM0寄存器的位3、但数据表显示该位被保留。  改变这个位将阻止收发器运行。  请您澄清一下。
5) 5)我还注意到收发器在跳频模式下运行。  虽然用户手册说有跳频模式、但它不告诉我如何启用或禁用跳频模式。  请您澄清一下。

你有什么建议吗?

// Chipcon 默认射频设置
const RF_settings defaultRF_Settings ={
   0x06、  // FSCTRL1  频率合成器控制。
           // SmartRF_Studio 设置0x08
           //          FREQ_IF = 6 - FIF = 152.34375kHz
   0x00、  // FSCTRL0  频率合成器控制。
           //          FREQOFF = 0 - Foffset = 0
   0x10、  // FREQ2    频率控制字、高字节。  
   0xB1、  // FREQ1    频率控制字、中间字节。
   0x3B、  // FREQ0    频率控制字、低字节。
           //          频率控制字= 0x0010B13B = 1093947
           //          中心频率= 433.999969 MHz
   0xCA、  // MDMCFG4  调制解调器配置。
           //          CHANBW_E = 3
           //          CHANBW_M = 0 CHAN_BW = 101.5625kHz
           //          DRATE_E = 10
           //          ***// 0xCA:38.3835kBaud,0xC5:1.19948kBaud
   0x83、  // MDMCFG3  调制解调器配置。
           //          DRATE_M = 131 RDATA = 38.3835kBaud
   0x13、  // MDMCFG2  调制解调器配置。
           // SmartRF_Studio 设置0x90
           //          DEM_DCFILT_OFF = 0 -过滤器打开
           //          MOD_FORMAT = 1 - 2GFSK
           //          Manchester _EN = 0 -编码器关闭
           //          SYNC_MODE = 3 - 30/32同步字位
   0x22、  // MDMCFG1  调制解调器配置。
           // SmartRF_Studio 设置0x00
           //          NUM_PREAMBLE = 4
           //          CHAN_SPC_E = 2
   0xf8、  // MDMCFG0  调制解调器配置。
           //          CHAN_SPC_M = 248通道间距= 199.951172kHz
   0x00、  // CHANNR   通道编号。
           //          CHAN = 0 -通道偏移= 0
   0x35、  // DEVIATN  调制解调器偏差设置(当 FSK 调制为时
           //          启用)。
           //          偏差_E = 3
           //          偏差_M = 5
           //          偏差频率= 20.62988kHz
   0x56、  // FREND1   前端 RX 配置。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          LNA_CURRENT = 1 - LNA 电流设置
           //          LNA2MIX_CURRENT = 1 - PTAT 电流设置
           //          Lodi_buff_current = 1 - LO 缓冲电流设置
           //          Mix_Current = 2 -混频器电流设置
   0x10、  // FREND0   前端 TX 配置。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          LODIV_BUF_CURRENT_TX = 1 - CTX LO 电流设置
           //          PA_POWER = 0 -索引设置= 0
   0x18、  // MCSM0    主无线电控制状态机配置。
           //          FS_AUTOCAL = 1 -从空闲转至时校准
           //                           Rx 或 Tx
           //          注意:位3被保留
           //          PIN_CTRL_EN = 0 -禁用引脚无线电控制
           //          XOSC_FORCEW_ON = 0 -睡眠时 XT2振荡器关闭
           //                               模式
   0x16、  // FOCCFG   频率偏移补偿配置。
           //          FOC_BS_CS-GATE = 0 -无载波传感器锁定
           //          FOC_PRE_K = 2 -同步字= 3k 之前的环路增益
           //          FOC_POST_K = 1 -同步字= K/2后的环路增益
           //          FOC_LIMIT = 2 -频率偏移的饱和点
           //                          补偿=+/-BWchan/4
   0x6C、  // BSCFG    位同步配置。
           //          BS_PRE_Ki = 1 - Clk 反馈环路积分增益
           //                          同步字前= 2Ki
           //          BS_PRE_KP = 2 - Clk 反馈环路成比例
                                      //同步字前的增益= 2Kp
           //          bs_post_Ki = 1 - Clk 反馈环路积分
                                      //同步字后的增益= KI/2
           //          bs_post_kp = 1 - Clk 反馈环路比例
                                      //同步字= Kp 后的增益
           //          BS_LIMIT = 0 -无数据速率偏移补偿
   0x43、  // AGCCTRL2 AGC 控制。
           //          MAX_DVGA_GAIN = 1 -最高增益设置不能为
           //                              已使用
           //          MAX_LNA_GAIN = 0 -最大可能 LNA + LNA2增益
           //          MAG_TARGET = 3 -数字滤波器目标
           //                            幅度= 33dB
//   0x40、  // AGCCTRL1 AGC 控制。
   0x60、  // AGCCTRL1 AGC 控制。
           //          AGC_LNA_PRIORITY = 1 -先降低 LNA
           //                                 LNA2
           //          carrier_sense REL_THR = 0 -载波的阈值
           //                                      检测被禁用
           //          carrier_sense _abs_thr = 0 -的绝对阈值
           //                                      断言载波
           //                                      SENSE = MAGN_TARGET
           //                                      设置
   0x91、  // AGCCTRL0 AGC 控制。
           //          HYST_LEVEL = 2 -中等迟滞
           //                           小非对称死区
           //                           中等增益
           //          WAIT_TIME = 1 -滤波器样本数= 16
           //          AGC_FREEZE = 0 - AGC 冻结关闭
           //          filter_lenight = 1 -通道滤波器样本= 16
   0xE9、  // FSCAL3   频率合成器校准。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          FSCAL3[7:6]= 0xC9 = 201 - Iout =
           //          CHP CURR_CAL_EN = 2 -启用电荷泵校准
           //                                当为1时的阶段
           //          FSCAL3[3:0]= 9 - Iout = 4.7567mA
   0x2A  、// FSCAL2   频率合成器校准。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          VCO_CORE_H_EN = 1 =使能
           //          FSCAL2 = 10
   0x00、  // FSCAL1   频率合成器校准。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          FSCAL1 = 0
   0x1f  、// FSCAL0   频率合成器校准。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          FSCAL0 = 31
   0x59  、// FSTEST   频率合成器校准。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          FSTEST = 0x59
   0x81、  // TEST2    各种测试设置。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          TEST2 = 0x81
   0x35、  // TEST1    各种测试设置。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          TEST1 = 0x35
   0x09、  // TEST0    各种测试设置。
           //          注意:由 SmartRF_Studio 设置
           //          TEST0[7:2]= 2
           //          VCO_CAL_EN = 0 - VCO 校准被禁用
           //          TEST0[0]= 1
//   0x47、  // FIFOHR  RXFIFO 和 TXFIFO 阈值。
   0x67、  // FIFOTHR  RXFIFO 和 TXFIFO 阈值。
           //          ADC_Retention = 1 - TEST1 = 0x35且 TEST2 = 0x81
           //          从睡眠状态唤醒
           //          Close_in_RX = 0 - Rx 衰减= 0dB
           //          FIFO_THR = 7 - Tx FIFO 阈值= 33、
           //                         Rx FIFO 阈值= 32
   0x29、  // IOCFG2   GDO2输出引脚配置。
           // SmartRF_Studio 设置0x0B
           //          GDO2_INV = 0 -输出未反相
           //          GDO2_CFG = 0x29 - RF_RDYn
//   0x00、  // IOCFG1   GDO1输出引脚配置。
           //          GDO1_INV = 0 -输出未反相
           //          GDO1_CFG = 0x00 - RX FIFO 溢出
   0x06、  // IOCFG0   GDO0输出引脚配置。 有关详细的伪寄存器说明,请参阅 SmartRFRegisteredStudio 用户手册。
           // SmartRF_Studio 设置0x0C
           //          GDO0_INV = 0 -输出未反相
           //          GDO0_CFG = 0x06 -发送同步字时生效
           //                            或收到
           //                            取消可选地址检查失败
           //                            断言 RX_FIFO 溢出
           //                            取消置位 TX_FIFO 下溢
   0x04、  // PKTCTRL1 数据包自动化控制。
           //          PQT = 0 -同步字没有阈值计数器
           //          CRC_AUTOFLUSH = 0 -自动刷新关闭
           //          append_status = 1 -附加 RSSI、LQI 和 CRC 正常到结束
                                         // Rx 数据包
           //          ADR_CHK = 0 -地址检查关闭
   0x04、  // PKTCTRL0 数据包自动化控制。
           // SmartRF_Studio 设置0x12
           //          white_data = 0 -白色数据发生器关闭
           //          PKT_format = 0 -正常模式
           //          CRC_EN = 1 -计算 Rx 和 Tx 数据包的 CRC
           //          length_config = 0 -固定数据包长度
   0x00、  // ADDR     设备地址= 0。 未使用
   RF_queue_MSG_SZ   // PKTLEN   数据包长度。
};



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您正在运行的软件的信息。 无线电中没有跳频模式、因此如果您的发送器以不同的频率进行传输、这是因为应用在每次进入 TX 状态之间都会重新配置频率寄存器。

    BR

    Siri