This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4617:无法在新设计上对 MSP430进行编程

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4617, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998386/msp430fg4617-not-able-to-programming-msp430-on-new-design

器件型号:MSP430FG4617
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

你好!

我正在使用 MSP430FG4617 uC 对新的 PCB 设计进行测试。 我将手工焊接 UC 和其他组件、以便在将其发送到汇编服务之前进行测试。

我只放置调试/编程所需的组件+ uC、但事情出错了。 它可能会发现 uC 进入短路状态、甚至无法将电路板插入 PC (使用 MSP-FET 调试器)。

因此、我的问题是、如果这样做可能会出错的事情。

在连接 MSP-FET 编程器之前、DVDD 和 DGND 之间的电阻正常(>50Mohms)、但随后进入短路、电阻降至50K 欧姆以下。

我附加了原理图。 我放置的唯一组件是(全部位于文件 MSP430-2.png 中):

R16 - R17 - R18 - R19 - R20

C5 - C7 - C9 - C10 - C12

Y1 (32kHz 晶振)

JTAG

PROG_PWR (用于调试/编程的电源)

U2 (MSP430FG4617)

如有任何提示或信息、我将不胜感激。

此致、

佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    为什么您认为自己有一个短时间?  您的原理图看起来不错、只是 C12应为1nF、而不是10nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我有一个短整型值。 我最后尝试的是把 R16改为0omhs、工作了一天、但只工作了一天。

    同样、当我插入 JFET 编程器时、指示灯会直接熄灭(如短路)、并且 DGND 和 DVDD 之间的阻抗仅为一个接地电阻。

    在某些情况下、如果您将其断开一段时间、它会再次出现、只需片刻即可正常工作、然后再次短接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然这是装配过程。 我想说的是 UC 的底质太差。

    至少现在、它工作正常。

    感谢你能抽出时间。