This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AUDIO:应用查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998417/boostxl-audio-application-inquiry

器件型号:BOOSTXL-AUDIO

大家好、团队、

我的客户正在使用 MSP432RP401R Launchpad + BoostXL-Audio 板。  他们想要确认是否可以将 BoostXL-Audio 配置为麦克风以外的输入源(例如、函数发生器或 iPhone 输出)、或者必须将信号直接应用于 MSP432上的相应 GPIO 引脚?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我检查一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    您的支票是否有任何更新? 感谢您对此请求的帮助。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    根据文档、用户应该能够通过 BoosterPack 3.5mm 音频插孔输入来自其他来源的信号(我假设来自 Android 手机耳机插孔)。