This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6126:CC430F6126与 CC430F6127

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6126, CC430F6127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998276/cc430f6126-cc430f6126-versus-cc430f6127

器件型号:CC430F6126
主题中讨论的其他器件: CC430F6127

您好、MSP Champs、

 

我从数据表中了解到、CC430F6126和 CC430F6127器件是完全相似的、期望 CC430F6126在 CC430F6127嵌入4KB RAM 时嵌入2KB RAM

 

您是否确认为 CC430F6126编译的代码二进制文件可以在 CC430F6127上原样运行而不进行任何重新编译?

 

谢谢!

此致、

纪尧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我查看了器件并比较了它们的链接器文件、您可以正确地看到、唯一的区别似乎是 RAM 的数量。  因此、较小的 CC430F6126图像仍可在 CC430F6127上运行。   

    谢谢、

    JD