This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:无法写入器件存储器、目标无法写入0x8000

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430I2021, MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998210/msp430i2021-could-not-write-device-memory-target-failed-to-write-0x8000

器件型号:MSP430I2021
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430I2020

你(们)好

MSP-FET 无法下载程序、我在下面得到了相关信息  

MSP430:写入长度为0x1a8的第0页0x8000处的存储器块时遇到问题:无法写入器件存储器
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x8000失败
MSP430:GEL:文件:C:\work_MSP430I2021\ccs\timer_a_ex1_continuousOverflowInterrupt\Debug\timer_a_ex1_continuousOverflowInterrupt.out:加载失败。

注意:CCS 版本为10.3.00007

提前感谢您

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您在 E2E 上发布问题。 对于将来的帖子、请使用更具描述性的标题、而不仅仅是器件型号。 论坛的目的之一是让其他社区成员寻找类似的问题和答案。 如果他们遇到此问题、则可能不会显示仅包含器件型号的线程。 我更新了标题。

    我怀疑他们使用的是 MSP430i2020器件、并且在 CCS 中使用的是 MSP430i2021项目。 请注意、在数据表的表9-16中、i20x0器件的主存储器从0xC000而不是0x8000开始。 请让他们在 CCS 工程属性下更改器件。