This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:Seria 引导加载程序和应用示例项目

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998289/msp430fr2676-seria-bootloader-and-applicaion-sample-project

器件型号:MSP430FR2676

你好

他已经为 MSP430FR2676下放了一个项目。 我们通过 JTAG flahser 升级 MCU。 我们希望刷写串行引导加载程序项目、然后通过串行接口升级 MCU。 是否提供 示例引导加载程序和应用程序项目?  

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    MSP430FR2676已在器件的 ROM 中编程了一个引导加载程序(BSL)、因此无需添加您自己的引导加载程序。  在此器件上、您可以使用 I2C 或 UART 与 BSL 进行通信。

    MSP430 FRAM BSL 文档链接。  这将向您展示如何与 MSP430 BSL 进行通信。

    MSP430FR2676 数据表链接。  有关 I2C 和 UART 接口选项、请参阅第6.5节。