This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:心跳计数器和 msp430g2553

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/998155/msp430g2553-heart-beat-counter-and-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

大家好

我想用 msp430g2553和心跳计数器(www.robotistan.com/pulse-nabiz-olcer)制作一个项目、在这个项目中、我需要在我的计算机屏幕上看到来自传感器的数据。如何 ı 启动?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azime、您好!

    我将从 MSP430G2553 LaunchPad 开始。 您可以使用 LaunchPad 上的+3或+5V 为传感器供电、并使用 MSP430G2553的 ADC 测量传感器的输出信号。  TI Resource Explorer中提供了多个 G2553 ADC 代码示例。

    为了将数据发送到您的 PC、LaunchPad 具有一个"反向通道"UART、作为编程功能的一部分。  G53的 UART 已通过板上的一些跳线连接到程序的反向通道 UART、因此您只需配置 UART 和 GPIO 引脚即可。  请参阅 TI Resource Explorer 示例、了解如何使用 UART。  LaunchPad 还附带了几个示例项目、我相信有几个项目将反向通道通信接口用作演示的一部分。  您可以重复使用这些示例以更快地开始。

    祝您好运-这听起来是一个很酷的项目:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我将查看您所说的示例。 感谢您提供的信息和祝您好运:)