This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:构建对静态库更改的依赖

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161408/msp430fr5962-build-dependency-on-static-library-changes

器件型号:MSP430FR5962

为了让主工程挑选对静态库的任何更改、我向主工程添加了一个编译依赖项。 我还为链接器添加了查找静态库输出文件所需的文件搜索路径。 如果静态库中的某些文件发生更改、我看不到主工程执行增量编译来获取此更改。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我无法看到这种行为。 我制作了一个依赖于静态库(fr5962_static_lib)的简单测试项目(mspfr599x_1.c、已附加)。 对 fr5962_static_lib 的代码进行更改、然后构建 mspfr599x1.c、我可以看到 fr5962_static_lib 正在自动生成。 您能否在您的终端上尝试我的工作区、看看它是否起作用?

    e2e.ti.com/.../workspace.zip

    此致、

    Evan