This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:对 EVM430-F6736进行编程

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, EVM430-F6736, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

尊敬的 Tem:

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我已经订购了 EVM430-F6736评估板和,它们具有默认程序,然后我订购 了 MSP-FET 以便使用 EVM430-F6736进行开发。 调试应用时。 之前的应用程序已经消失,我看不到任何用于测量能量参数(V、I、频率、功率...)的程序。

我没有看到任何使用 CCS (Code Composer)开发工具的程序。 文档正指向 IAR 工作台。 我们需要将哪些工具与 EVM430-F6736配合使用。 您能不能指向一个针对此评估板使用 CCS 构建软件的文档。

我计划使用 CCS 和 MSPFET 将 TIDC994A.ZIP 文件编译到此评估板、以测量电能参数。 然后需要将 WiFi 和 NFC 模块集成到此评估板。

我之前已按照此链接进行过操作、并尝试使用 MSP FET 和 Uniflash 对 C:\ti\MSP\EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03\EnergyMeasurementDesignCenter\example_projects\EnergyMeasurementDesignCenterWorkspace\EVM430-F6736_CT_1V_1C_50Hz\EVM430-F6736_CT_1V_1C_50Hz.txt 进行编程。 编程成功、但是在下电上电后、在 LCD 上看不到任何内容。 使用 RS232与校准器实用程序通信的情况下、未检测到。

人类发展倡议的桥梁是必须的吗? 我应该能够使用 JTAG (MSP-FET)对映像进行编程。 我将尝试按照指令生成 CCS 工程、然后使用 CCS 编译并下载程序

使用 CCS、我可以编译与 NFC 或 Wifi 相关的程序、并将程序加载到调试中。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我为您研究一下这个问题、明天我会给您回看。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您已按照开箱即用体验中的所有步骤操作:

    文件:///C:/ti/msp/EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03/EnergyMeasurementDesignCenter/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html #开 箱即用体验

    在这些步骤中、F6736似乎不仅仅是闪烁。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请参阅下面我们客户的反馈

    感谢您的回答。 我关注了电能测量设计中心、可以生成 CCS 代码。 我确实使用 MSP FET 编译并将其下载到 EVM-430F6736。

    下面是我面临的软件问题

    在从设计中心 GUI 连接到 EVM 时、期望使用 HDI Bridge。 这是必须做的吗?
    2.只有电能测量评估和校准是通过评估板和设计中心完成的。 生成的代码在 LCD 中不显示任何内容
    3.我可以使用 IAR 工作平台编译 slaa517f、该工作平台与接收到的初始可执行文件匹配、该板在 LCD 中显示电能测量值。
    此外、我还下载了 tidc060、它类似于使用 IAR 工作台的 slaa517f。
    5.我想使用 CCS 编译上述代码并需要帮助。

    设计帮助:
    1.我是否可以将电流传输输出连接到附件中所示的1+和 I--引脚? 我是否需要进行任何信号调节?
    2.您是否有 CT 的任何器件型号供参考

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的回复。 我将需要对几个问题进行一些澄清

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4363001 #4363001]]从设计中心 GUI 连接到 EVM 时、期望使用 HDI Bridge。 这是必去之地吗?

    HID 桥将 UART 转换为 USB、以便 EVM 可以与 GUI 通信。 如果您想使用 GUI、则需要 HID 桥。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4363001 #4363001]2. 只能使用评估板和设计中心进行电能测量评估和校准。 生成的代码在 LCD 中不显示任何内容[/报价]

    我认为设计中心不会生成 LCD 代码。 如果客户的应用需要、他们可以使用  slaa517f 作为示例。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4363001 #4363001]4. 此外、我还下载了 tidc060、它类似于使用 IAR 工作台的 slaa517f。
    5.我想使用 CCS 编译上述代码并需要帮助。

    他们特别需要帮助什么?

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4363001 #4363001]\n 设计帮助:
    1.我是否可以将电流传输输出连接到附件中所示的1+和 I--引脚? 我是否需要进行任何信号调节?
    2.您是否有 CT 的任何器件型号供参考[/报价]

    我看不到此附件。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请参阅以下客户的回复。

    这 是文件。

    如果 HDI 桥将 UART 转换为 USB、那么我使用了下面的电缆、将 RS232转换为 USB。 不应该起作用?我还尝试在连接设置中更改产品 ID 和供应商 ID,但没有帮助。
    供参考:此接口适用于 Calibrator GUI 应用程序、该应用程序是 slaa517软件包的一部分、通过更改配置文件中的正确端口号。

    www.cdw.com/.../1131250

    5. slaa517f 和 tidc060是工作台项目。 如何导入 CCS? 您能否分享此 活动的文档?

    是的、我想将 CT 输出连接到 I+和 I-引脚、我在原理图中看到了负载电阻器、因此预期不需要任何信号调节、并且可以直接连接 CT。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我无法看到该文件。 您可以直接通过电子邮件将其发送给我。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4366751 #4366751">我使用了下面的电缆、将 RS232转换为 USB。 它不应该起作用[/引用]

    我不确定。 RS232不完全是 UART。 极性、奇偶校验、波特率等可能存在差异 如果客户希望使用不同的方法将 UART 转换为 USB、则由他们来确保其正常工作。 但是、客户声称此设置有效?:

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4366751 #4366751"]供参考:此接口适用于 Calibrator GUI 应用程序,该程序是 slaa517软件包的一部分,通过更改配置文件中的正确端口号。

    因此、我对设置不起作用感到困惑。 您能澄清一下吗?

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4366751 #4366751"]5. slaa517f 和 tidc060是工作台项目。 如何导入 CCS? 您能否分享此 活动的文档?

    我会要求客户首先创建一个新的 CCS 项目并导入所有文件。 如果它们遇到问题、我们可以对它们进行调试。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于客户有关 CT 的问题:

    下面显示的所有器件型号均可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/df/tidr105/tidr105.pdf?ts=1665671455597

    [引用 userid="432284" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1158675/evm430-f6736-program-the-evm430-f6736/4366751 #4366751"]是的,我想将 CT 输出连接到 I+和 I-引脚,我在原理图中看到了负载电阻器,因此预期不需要任何信号调节,并且可以直接连接 CT。

    下面的原理图显示了 CT 的电路