This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:功率监控器中的电流传感器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430F6736
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159450/msp430f6736a-current-sensor-in-power-monitor

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040MSP430F6736

您好 TI!

我正在开发功率监控器、并已查看 MSP430I2040 (SLAA638)和 MSP430F6736 (slaa517)的应用报告。

在应用报告中:"使用 MSP430F6736 (a)实施单相电子电表单相"(slaa517f)、图2.1、第3页。 附加的是图像。

在我的设计中、GND 是中性的。 电流传感器是一个连接到实时的小值电阻器、如图所示。

我认为 MCU 已损坏、原理图如图所示。 因为实时(120/230VAC)将连接到 MCU 的 ADC。

我是对的吗? MCU 损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果实时连接(120/230VAC)直接连接到器件的引脚、是的、它会断开。 您可能甚至看到有烟从其中冒出来。

    应使用电流互感器(CT)或分流器来测量电流。 我建议查看 此处的完整设计指南。 在第4.1节中、它提到电流输入不应超过920mV。  

    谢谢你

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、非常感谢!

    我的问题是、我需要感应实时电流、因为它适用于三相系统。 我需要感应每个电流中的电流。

    老实说、我想使用电流感应电阻器选项。

    作为替代方案、我的想法是更改电源输入端的极性。 然后 MSP430的 GND 将为带电状态、我可以放置检测电阻器。 那么、我需要三个电源和三个 MCU。 我在图片中展示了这一想法。

    1-)上图中所述的想法是否有意义?

    2-)如果是 CT、您能向我推荐一些商业 CT 吗?
    3) 3)我认为这不是一个常见的组件。 我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="193534" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159450/msp430f6736a-current-sensor-in-power-monitor/4360658 #4360658]1-)上图中所示的理念是否有意义?

    您所绘制的是一个简单的分流器配置、它可能起作用。 然而,它缺乏任何保护。 您需要确定在设计中获取电流读数的最佳方法

    [引用 userid="193534" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159450/msp430f6736a-current-sensor-in-power-monitor/4360658 #4360658]2-)如果是 CT,您可以向我推荐一些商用 CT 吗?
    3) 3)我认为这不是一个常见的组件。 我错了吗?[/引述]

    电流变换显示在 Tim 发送的链接中的原理图中。 它不是单个器件、而是一个电路。 此处供参考:

    此致、

    Evan