This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:是否可以通过 MSP430I2040TRHBR 的 UART 将固件加载到.hex 文件中?

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161545/msp430i2040-is-it-possible-to-load-the-firmware-in-a-hex-file-through-the-uart-for-the-msp430i2040trhbr

器件型号:MSP430I2040

您好 TI!

是否可以通过 UART 为 MSP430I2040TRHBR 加载.hex 文件中的固件?

非常感谢! 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、由于 MSP430I20xxx 系列没有 BSL、因此在本机器件上无法实现此操作。 但是,如果您最初在应用程序端 BSL 中进行编程(请参阅 www.ti.com/tool/mspbsl 上的 MSPBOOT ),那么您就可以拥有该功能。