This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:DAC 校准失败问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161231/msp430f2616-dac-calibration-fail-issue

器件型号:MSP430F2616
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

尊敬的 PL:

我的客户在其新产品期间遇到 DAC 校准失败问题。 客户在初始阶段无法成功执行 DAC 校准。客户代码如下所示。 请帮您调试它吗?  

 DAC12_0CTL_bit.DAC12ENC = 0U;       // DAC12  被禁用

 DAC12_1CTL_bit.DAC12ENC = 0U;       // DAC12  被禁用

 

   // 将  控制 寄存器重置 为 它们 的默认 加电 状态。

   DAC12_0CTL = 0x0000u;

   DAC12_1CTL = 0x0000u;

 

   DAC12_1CTL_bit.DAC12OPS = 0U;       // 输出: DAC0 = P6.6、 DAC1 = P6.7

   DAC12_1CTL_bit.DAC12SREFx = 2U;     // DAC 基准 = eVref+

   DAC12_1CTL_bit.DAC12RES = 0U;       // 12位 分辨率

   DAC12_1CTL_BIT.DAC12LSELx = 0U;     // DAC12 值  被立即载入

   DAC12_1CTL_bit.DAC12IR = 1U;            // DAC 输出为1X 基准 输入

   DAC12_1CTL_bit.DAC12AMPx = 7U;      // 输入/输出 缓冲 器=  高速/电流

   DAC12_1CTL_bit.DAC12DF = 0U;        // 右 二进制 数据 (0 至 0xFFFF)

   DAC12_1CTL_BIT.DAC12IE = 0U;        // DAC12 中断 被禁用

   DAC12_1CTL_BIT.DAC12IFG = 0U;       // 清除 任何 现有 标志

   DAC12_1CTL_bit.DAC12GRP=0U  ;       // DAC 输出   未编组

   DAC12_1DAT = 0U;                    // 设置 初始 输出 = 0V

   DAC12_1CTL_bit.DAC12ENC = 1U;       // DAC12  被启用

 

   DAC12_1CTL_bit.DAC12CALON = 1U;     // 启动 DAC12 校准

   // 等待  校准 完成。  位 将 自动 复位

   执行 {TEST_AMBLE_TICK;} while (1U =DAC12_1CTL_BIT.DAC12CALON );

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能告诉我代码来自哪里吗? 我在 MSP430Ware 中找不到它。

    2.旧产品怎么样? 它们是否都能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天

    希望你们做得好!

    对于1:代码由客户自行开发。

    2: 多年来、它一直让客户感到厌烦。 但在本季度、发生概率更高。

    任何其他问题、请随时告诉我并咨询客户。 谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们将其移至电子邮件中 我将关闭此主题。

    伊斯天