This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用小型数据和/或代码模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1159054/msp430fr6989-using-small-data-and-or-code-model

器件型号:MSP430FR6989

您好!

我发现 CCS 不允许我通过 Properties>MSP430 Compiler>Processor Options 屏幕设置数据或代码模型。 标志集的摘要显示正确:

 -vmspx --code_model=small --data_model=small --use_hw_mpy=F5 --include_path="/opt/ti/ccs1200/ccs/ccs_base/msp430/include --include_path="/opt/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/include……

但实际构建时、链接器命令为:

"/opt/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cl430 -vmspx --data_model=restricted --use_hw_mpy=F5 ...

也就是说、似乎会恢复为默认选项。

link_msp430fr6989.cmd 文件包含几个条件语句#ifndef __large_data_model_和#ifndef __large_code_model_、这些语句似乎未在代码构建时被定义、我认为这与--data-model 命令行选项不正确相关。

在 Ubuntu 18.04上使用 CCS 12.0.0.00009

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niall、

    您的代码大小是否大于64K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、大约12k (RAM 中为1k)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niall、

    我安装了与您相同的版本(Windows 版本)、它适用于我。  您是否碰巧有一台 Windows PC 可以尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将源代码导入新项目后再次尝试,这次它可以正常工作... 猜猜在原始项目中可能发生了混乱? 也许在我更换处理器之后?

    无论如何,都解决了,感谢您的输入!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niall、

    很高兴听到这个过程很简单。

    祝您的项目顺利。 ;)