This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:SBW (Spy-Bi-Wire)与 UCA0 SPI SOMI 引脚冲突。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162264/msp430fr2476-sbw-spy-bi-wire-conflict-with-uca0-spi-somi-pin

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET

大家好。

我正在使用 Spy-Bi-Wire 调试器调试 SPI 总线。 对于 SPI、我使用4线模式 UCA0 SPI。

使用的端口与 JTAG 相同、但未连接。

当调试器工作时、我在 SOMI 引脚上看到与 RESET 引脚相同的信号。

这是正常的吗? 是否有办法避免这种问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能否发布您正在使用的调试器的图片? 我不熟悉一个称为 SpY-BI-Wire 调试器的调试器。 对于 MSP-430、最常见的是 MSP-FET、MSP-GANG 和 eZ-FET。

    此外、您使用什么软件在 PC 和调试器之间进行通信?  调试器可能未在 SBW 模式下正确配置。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS8和 MSPFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您的参与。 如果我正确地回忆一下、MSP-FET 和 CCS 应执行一些自动检测 、以确定您是处于4线制还是2线制模式。 我不确定我们是否对如何在任何地方进行此检测有了良好的描述、但我正在对此进行研究。

    该信号是否真的像标签上的 SIMO、还是像第一篇文章中描述的 SOMI?

    我问的原因是如果它的 SIMO、那么它对应于 MSP430FR247x 上的 TCK 信号、在编程期间、我不会期望它镜像 SBWTDIO 信号。

    如果它的 SOMI/TMS 看起来更合理地镜像 SBWTDIO。  

    此外、这是一个定制板、您是否能够成功对器件进行编程? 在此序列期间、您是否在 SBWTCK 线路上看到流量?

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1161967/msp430fr2476-msp430fr2476-jtag-and-sbw-debug

    切斯特说他的建议适用于 CCSv10、但可能有线索(对于 V8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题、是硬件问题。 现在正在工作。 感谢你的帮助。