主题中讨论的其他器件: MSP430WARE
我按照以下步骤创建和使用 MSP430库项目。 静态库和主应用都使用 driverlib。 我会得到大量已 指定编译器错误的内存范围。 是否可以避免这些问题?
我想到的一个想法是制作一个 driverlib 库并在所有项目之间共享它。 我看不到可供使用的 driverlib.lib 文件。 是否有最佳方法生成一个? 我可以预见、这对于正确构建和运行非常复杂。
谢谢、
Priya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我按照以下步骤创建和使用 MSP430库项目。 静态库和主应用都使用 driverlib。 我会得到大量已 指定编译器错误的内存范围。 是否可以避免这些问题?
我想到的一个想法是制作一个 driverlib 库并在所有项目之间共享它。 我看不到可供使用的 driverlib.lib 文件。 是否有最佳方法生成一个? 我可以预见、这对于正确构建和运行非常复杂。
谢谢、
Priya
伊斯顿
我使用的是 CCS 10.4.0.00006。 我成功构建了静态库工程。 问题是静态库工程使用 driverlib、而主应用程序也是如此。 这会导致 FRAM 存储器的规格重复。 是否有方法构建 MSP430FR5962 driverlib 并在所有库中使用它? 我该怎么做? 如果有更好的方法来解决此问题、请提供建议。
我尝试使用相同的方法来构建静态 driverlib 库。 我们将很快了解这是否可行。
谢谢
是的、自从我发布第一个问题以来、我一直在尝试不同的东西。 想法是让应用程序和静态库项目都使用 driverlib。 我的错误是构建错误。 可以根据器件型号轻松包含 msp430.h。 stdint.h 还具有重复的标头检查。 我为 driverlib.h 添加了这样的检查:
#ifndef __MSP430WARE_DRIVERLIB_H__
#define __MSP430WARE_DRIVERLIB_H__
我希望不会遇到内存映射错误。 我必须包含 driverlib.h 中定义的所有头文件 将根据需要再次发布。
将头文件从静态库复制到应用程序工程能够在没有错误的情况下完成编译。 是否有方法将静态库工程的路径定义为变量?
以下是应用程序目录中存在的路径:
${workspace_loc:/${ProjName}/include}
我想包含解析为以下内容的静态库工程(BQLibrary)的路径:
C:\Development\w_SafetyLoop BQLibrary\include
谢谢、
Priya
为此、还必须在工作区中打开相关工程(BQLibrary)。 它是否与主项目一起在 Project Explorer 中打开并导入?
谢谢
Ki