This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:如何在 CSS 中打开演示超声波 GasFR6043演示应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162030/msp430fr5043-how-to-open-demo-ultrasonicgasfr6043-demo-application-in-css

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043

您好!

我将 MSP430FR5043用于超声波传感器、并尝试从 TI 打开和构建演示应用。  

现在、我有 EVM430-FR6043评估板、希望打开下面的演示应用  

UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01_windows_installer.zip

可从 www.ti.com/.../EVM430-FR6043\中的以下链接下载该软件

超声波燃气流量测量入门-> USS-SWLIB-GAS ->下载并安装 USSSWLib 的 Windows 安装程序和 FR604x 的 USS 演示的 Windows 安装程序。

我安装了两个以上的文件(USS Lib 和 USS 演示应用)

安装后、我想在 CCS 中的本地设置上构建演示应用程序。 因此我尝试通过多种方式打开演示应用、例如打开项目、导入项目等... 但我无法在 CCS 中打开和编译演示应用程序。

如果可能、我想知道如何在 CCS 中打开和编译演示应用。   请逐步说明。

非常感谢您的参与。

Jayk