主题中讨论的其他器件: MSP-FET、 MSP-GANG、 MSP-FET430UIF
我想使用 MSP-FET430UIF。 要对 MSP430G2553进行编程、请使用 TSSOP 封装。 这是在生产环境中。 此编程器是否会独立使用28引脚插座进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 MSP-FET430UIF。 要对 MSP430G2553进行编程、请使用 TSSOP 封装。 这是在生产环境中。 此编程器是否会独立使用28引脚插座进行编程?
您好!
您只想使用 MSP-FET 和不使用计算机对 G2553进行编程?
我建议您使用 MSP-GANG http://www.ti.com/tool/MSP-GANG?keyMatch=MSP%20GANG&tisearch=Search-EN-everything
伊斯天
[引用用户="Richard Becker"]
器件型号:MSP430G2553
我想使用 MSP-FET430UIF。 要对 MSP430G2553进行编程、请使用 TSSOP 封装。 这是在生产环境中。 此编程器是否会独立使用28引脚插座进行编程?
我仍然不清楚(但确实是一件麻烦事)。 我有一个包含组件的 PCB。 该电路设计为使用 MSP430G2553。 我想在连接 PCB 的情况下调试软件(并检查 PCB)。 显然、我无法将处理器焊接到电路板中 、仍然使用 CCS。 我需要 CCS 和 PCB 之间的一些接口、其中 CCS 可以控制软件的运行(断点、寄存器状态等)。
我希望这一点更清楚... 感谢您的礼貌回答
Richard Becker
。
您好!
我明白了、所以您想知道如何将 MSP430与调试器连接。 您需要通过 JTAG (4引脚)或 SBW (2引脚) 和 GND、3V3将它们连接在一起。
所需的文档。 一个告诉您如何将 MSP430连接到调试器。 另一个示例告诉您如何选择调试器以及如何将其连接到 CCS。
e2e.ti.com/.../MSP430_2221_-Hardware-Tools-user-guide.pdf
e2e.ti.com/.../5238.MSP-Debugger-Guide.pdf
伊斯天