This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47126:电源噪声对 SD16_A 的影响

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883160/msp430f47126-effect-of-power-supply-noise-on-sd16_a

器件型号:MSP430F47126

您好!

我的客户正在使用 MSP430F47126设计应用。
VREF 使用低噪声电源、因为它会影响 ADC 的精度。 但是、他们希望为 DVCC 和 AVCC 使用廉价的电源。

SD16_A 的精度是否会因 DVCC 或 AVCC 的电源噪声而改变?

抱歉、我有一个奇怪的问题。

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    感谢您发帖。

    我们将深入研究并返回给您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我认为这取决于 ADC 精度和分辨率的要求。 噪声 Vref 将影响 ADC 测量的精度。

    谢谢、

    是的