This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:TSS721A 未与我的微控制器通信

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/881216/tss721a-the-tss721a-was-not-communicating-with-my-micro-controller

器件型号:TSS721A

这些 IC 未与我的控制器通信我根据下面所附的原理图和进行了连接

它取自( www.ti.com/.../tidrax2.pdf )。

我已经拥有我自己的 Metterbus 主设备和软件。

我需要 IC 评估板的原理图。 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    我不确定您所谈论的是哪款评估板。 您所指向的文档包含所述设计的完整原理图、而正如您所看到的、在粘贴的部分中、光耦合器上的电阻器标记为 NC。 如果您手中的硬件确实是这种情况、那么光耦合器接口当然不起作用。

    我将随附一份旧的 TSS721A 器件应用报告、这一定有助于您了解该器件及其应用的详细信息。 但愿这对您有所帮助。

    此致

    Petere2e.ti.com/.../TSS721-Application-Report_5F00_20140408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该原理图中、电阻 R8、R10 I 放置 了10KOhm 电阻、但未与控制器通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    对于 U5光耦合器 R8、需要组装 R10和 R11。 我不确定这些值。 您需要查看光耦合器的数据表以了解正确的值。 我建议在任何情况下使用示波器测量信号、以确保信号看起来正常、从而实现正确的通信。

    如果您给我发送一些示波器照片、我可能会告诉您更多信息。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthi、

    您能告诉我们 R16、R17和 C45的值。 它们是功能所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我没有在 NC 位置放置任何组件、请帮助我为这些位置的组件选择正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想开发一个 MBUS (仪表总线)器件、因为我需要此 TSS721A IC 我已经拥有了 MBUS 主器件与主器件、我尝试通过此收发器 IC 与微控制器通信、因为它不进行通信。

    因此、我开发的基础测试板与上述原理图类似、我没有在 NC 位置放置任何组件。

    请帮助我计算 NC 位置中的组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用

    R16->100R

    c45->0.1uf

    R17->30K

    U5、U6-->ps2561al-1-A

    R8、R14->100R

    R10、R11->0r I

    尝试使用这些值、但它不进行通信。 我也尝试使用和不使用 R18。 但收发器无法与我的控制器通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    R8、R14非常低。 是否可以为测试设置1k。

    R10、R11 0r 同样是低1K、这是一个值、可以从您的传输波特率开始检查它。

    C40的100uF 非常大、请参阅数据表的第9页、并使用 FET 来开启电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用该值时、它也没有通信、
    知道在没有光耦合器的情况下也尝试过、但它没有通信。
    我用普通的 USB 转 LL 逻辑尝试了该代码、当时的基本 USART 代码也运行得很好。
    但是、当我使用这些收发器 IC 时、它没有与终端窗口通信。
    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它正在与控制器通信、但提供了我在这里附加的垃圾价值

    在这里、我使用光耦合器

    R10、R11、R8、R14 、1k Ω

    C40 10 μ F

    请帮助我解决这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    请检查 UART 频率。 请使用示波器检查信号线(如果有尖峰)以丢失通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里连接了串行终端窗口、

    MBUS 主器件至 TTL

    在下面的中、我使用 TSS721A 通过 MBUS 主器件向另一端发送一些值。 它在另一端通过 RXI 线路从光耦合器完美接收

    TTL 到 MBUS 消息程序。

    在下面的中、我使用 TSS721A 通过 TTL 向另一端发送一些值。 它在另一端 通过 TXI 线从光耦合器传输、但在传输侧本身获取回波。 这是任何问题还是此 IC 的性质?

    如果这是一个问题、请帮助我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    Sehen sie das Signal nach dem Optokoppler mit einem Oscoskope? Empfängt 主 irgend etwas?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    很抱歉、我使用了错误的语言。

    您是否在光耦合器之后的 RXI 引脚上看到任何信号? 您能否使用示波器测量信号?

    主设备是否在其 TX 线上看到任何信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有数字示波器、因此无法共享屏幕截图、也无法检查频率。  

    在  页面4的 TSS721A (www.ti.com/.../tss721a.pdf)数据表中、他们给出了该 IC 将提供回波、我认为是这样。

    我们是否有任何方法可以通过硬件(或)解决这一问题、我们需要仅处理 Frimeware 中的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    尽管我们知道您尝试以最低的投资解决问题、但电气工程始终与硬件相关、有时还包括固件和软件。

    由于没有合适的工具、因此缺少您的相应信息、我担心我们的支持会非常有限、无法帮助您调试问题。 在尝试通过 FW 解决问题之前、确保硬件正常运行至关重要。 即使在硬件正常工作的阶段、调试 FW 而不能检查硬件上的信号也会使调试变得极其困难、或者在某些情况下甚至可能无法进行。

    一旦您能够提供所需的信息、我们将乐意为您提供支持、直到那时、我恐怕我们将暂停支持。

    此致

    Peter