This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2676:通信和 API

Guru**** 2966860 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/880898/ccs-msp430fr2676-communication-and-api

器件型号:MSP430FR2676

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想寻求帮助。 我正在使用 MSP430FR2676、并制作了64按钮电容式触摸板。 我配置 MSP、现在我希望通过 I2C 将 Sant 数据从 MSP 传输到 ESP32、但我找不到用于通信的 API。 有人能帮我吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo

    这个问题很一般、我假设您将使用 FR2676器件作为从器件、并将 ESP 作为主器件。

    让我首先介绍一些有关 I2C 本身以及 CapTIvate 器件的基本信息。

    在 CapTIvate 设计中心、如果您双击 MSPFR2676图标、则可以定义通信接口(UART、BulK_I2C 等)

    此设置将自动在软件中包含此通信所需的模块。

    另请查看 CapTIvate 技术指南以获取其他示例(搜索 I2C)

    下面给出的应用手册是一个通用 I2C 文档

     在用户指南第24章中

    E2E 论坛中还有一些提供其他信息的较旧主题。 例如

    另请在 DS 中检查器件的 I2C 相关引脚。

    我建议在 CapTIvate 设计中心创建一个简单的项目(只需一个按钮)、在选择 I2C 通信的情况下生成代码、并尝试与 ESP 建立 I2C 通信。

    请告诉我这是否有帮助

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo

    技术指南的链接下。



    此致
    Kostas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    非常感谢您的´ll、我将尝试一下、我会给您一个机会。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。

    我现在将关闭此案例。 如果您有其他问题、请随时打开新问题

    此致

    Kostas