This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-EP:高可靠性是指耐辐射还是抗辐射

Guru**** 2529750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP, MSP430FR5989-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/876646/msp430fr5989-ep-does-hi-rel-mean-radiation-hardened-or-radiation-tolerant

器件型号:MSP430FR5989-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969-SP

您好!

我对 MSP430FR5969-SP 和 MSP430FR5989-EP 之间的区别有疑问。 我在所需空间合格 RAD 硬质 MSP 上执行的程序、现在我了解到 MSP430FR5969-SP 是一款符合50k rad 要求的器件。 但是、由于 IO 要求、MSP430FR5989-EP 是该程序的更好选择。 因此、MSP430FR5989-EP 是否具有任何耐辐射额定值、给定以下说明可在两种 MSP 功能集下获得

  • 受控基线
    • 一个组装/测试场所、一个制造场所

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR5989-EP 具有抗辐射特性、但不具有耐辐射特性。  MSP430FR5969-SP 是我们提供的唯一耐辐射 MSP430器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速回答我的问题、我有两个后续问题:

    MSP430FR5989-EP 的抗辐射水平是多少?

    2. MSP430FR5969-SP 的50krad 规格是否在芯片级或封装级进行了测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们在-EP 器件上没有辐射耐受信息、但我正在检查并将告知您。   

    2、下面有一些文档讨论了测试报告。  看起来封装的设备在这些报告中使用。  

    电子产品辐射手册: http://www.ti.com/lit/pdf/sgzy002 

    MSP430FR5969-SP Neutron 位移损伤表征辐射报告: http://www.ti.com/lit/pdf/slak025 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    只是想办理入住手续。  我还在等听到我们是否在-EP 器件上提供了抗辐射信息。  我会让您知道我听到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解、

    我被告知、我们的-EP 器件不会进行与-SP 器件类似的辐射测试、因此我们在-EP 器件上没有可用的辐射耐受信息。