This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:UART 通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882708/msp430fr2676-uart-communication

器件型号:MSP430FR2676

尊敬的支持者:

我正在使用 MSP430FR2676、我的通信有一个问题。

我用64个互电容制作了 DPS。 在 CapTIvate 设计中心中定位和设置 MSP、而不是通过 CCS 调试源代码。 现在、当按预期进行测量时、我通过 UART 将 ESP32连接到 MSP、因为我想查看和存储来自 MSP 的原始数据。   

通过 UART 在 MSP 和 ESP32之间建立连接:

ESP32代码:

//引脚定义
#define RX1 16
#define TX1 17

//串行
硬件串行 hwSerial_1 (1)的初始化;


void setup (){
//通信启动
Serial.begin(9600);
//引脚
hwSerial_1.begin(9600、serial_8N1、RX1、TX1)上的硬件串行端口;
}

void loop (){
while (hwSerial_1_available ()}{
//用于保存传入字符的变量
char c = hwSerial_1_read();
serial.println(c);
}

现在谈谈问题。 我正在从 MSP 获取数据到 ESP32、但它们如下所示:

我将波特率设置为9600、但我尝试了另一个波特率、但问题仍然相同。

有人能帮我解决问题吗?

非常感谢。

此致、

Jiří S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430中运行的代码是什么? 它正在发送什么数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../64button.rar

    这是在 MSP 上运行的源代码。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统不会打开那个.RAR 文件。 它提供的消息("无法打开")不提供太多信息、因此我无法告诉您它反对什么。

    如果只是一个.c 文件、则可以附加该文件(您可能必须将其作为.txt 文件附加)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道问题在哪里。 现在非常困难、因为有更多的代码文件。 我可以发布主代码、但它不会告诉您什么。

    e2e.ti.com/.../62143.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是与 UART 波特率相关的问题。

    您是否能够解决此问题?  

    谢谢、

    是的