This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:未使用集成温度传感器

Guru**** 2557590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873088/msp430fr2433-integrated-temperature-sensor-is-not-expcted

器件型号:MSP430FR2433

各位专家:

我们将在 ADC 内使用集成温度传感器。 吹气就是结果。

C

PCB1 μ A

PCB2

测量的 ADC 数据

23

6664

622

calib30 @ 0x1A1A

30

69

642.

calib85 @ 0x1A1C

85.

812.

768

计算出的温度[deg C]

16.0

21.3.

我们遵循示例代码并在 TLV 上使用校准数据。 如您所见、即使在23度测量、PCB1为16度、PCB2为21度、但差分大于预期值、尤其是对于 PCB1。

这些数据是否是获得更精确温度数据的一种或任何其他更好的方法?

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    温度传感器偏移可能会显著变化。 TI 建议进行单点校准、以最大程度地减小内置温度传感器的偏移误差。

    那么、温度感应的应用是什么? 如果需要高精度温度数据、我建议添加一个外部温度传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    即使我们使用 TLV 数据、客户是否需要自行校准? TLV 上的数据可用于估算斜率、偏移应在单点校准、对吧?

    请参阅注释。

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    如果需要高精度、请忽略 TLV 数据。 用户应自行进行单点校准。

    我将为您提供校准的参考流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的解释。

    您获得了流程图的哪个文档?

    我想确认"0.00355"值的来源。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    我为您创建了流程图。 参数"0、00355"来自 器件用户指南的第2.2.9节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    请测量每个芯片的 signle-piont Vcali、而不是直接读取 TLV 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    很抱歉、我对参数"0.00355"有疑问。 我理解以下公式(11)的含义。 但不确定如何使用它。 例如、我们应该为 VT 使用什么值? AD 读取数据?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    是否有任何更新?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    很抱歉,我休假以后答复晚了。

    是的、VT 是 ADC 测量数据。 您可以在我与您分享的流程图中看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您在度假期间的回答。

    我已经问 过一个有关"0.00355"的问题、数据表中对此进行了说明。 该值来自哪里? 每个器件都可以使用"0.00355"吗?

    例如、当我们读取 TLV 数据时、它显示如下。

     CALADC_15V_85C = 760

     CALADC_15V_30C = 638

    在这种情况下、比例常数变为0.45、即(85 - 30)/(760 - 638)。 它与"0.00355"不匹配、这就是我们提出要求的原因。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    很抱歉让您对用户指南 VS TLV 数据中的数据感到困惑。 对于单点校准、请忽略 TLV 数据。 您应按器件测量数据器件。

    然后、"0.00355"来自用户指南、如图所示。 您应该确认您正在使用的每个器件的数据、尽管大多数 MSP430FRxx 器件应该有相同的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您在艰难的日子里的回答。

    很抱歉再次询问您、但如果我们忽略 TLV 数据、我们将无法仅通过单点校准获得比例常数。

    客户是否需要两点校准?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    非常感谢您、我们在这里做得很好。

    您可以使用单点校准数据加上比例常数 "0.00355"。 此外、使用进行双点校准可为您提供按器件分类的比例恒定器件、也可为您提供帮助。

    但请务必记住、片上温度传感器不是为要求精确度的实际温度传感应用而设计的。 TI 无法保证温度传感器的任何精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    好的、我们应该忽略 TLV 数据并遵循 UG 上的方程式。

    在本例中、我们需要对原始 ADC 数据进行标准化、以适应该公式并使用"0.00355"的比例常数。

    请向我们展示如何做到这一点吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我先前向您介绍的流程图就是关于这一点的。