This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:MSP430FR6047和 USS 库

Guru**** 2525370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882643/ccs-msp430fr6047-msp430fr6047-and-uss-lib

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio


MSP430FR6047杀了我:)
我们尝试使用设计的电路和 USS 库( USS_02_20_00_18)测量水流
测量结果几乎很好、但有时会出现"儿童"状态。
例如、在大约60 m3/h 的流速下、LCD 屏幕有时开始显示+150 m3/h……-200 m3/h 等 我还测试了算法结果代码、ToFdns 和 ToDups 结果。

USS 库为我提供了代码122 (USS_MESSAGE_CODE_VALLED_Results)和 错误的 deltaTOF 值。  

有什么意见? 我缺少什么?

今天、我 测试了新 的 USS_02_30_00_03库。 但是、我看到软件在"code = USS_verifyHSPLLFrequency (&gUssSWConfig、&testresults)"行进入无限循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    您能否确认您正在使用我们的 EVM? 此外、您能否确认您还在 GUI 中看到这些低流量变化?

    对于最新的软件版本、您是否看到代码与演示项目或模板项目悬挂在这里?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Estevez 先生

    我没有 EVM 板。 测试在我们的电路上完成。  

    我已经处理过这个问题、我认为... 我使用 USS GUI 随机更改了 USS 库的用户配置参数、并重新生成了标头。  

    我假设 此问题与"捕获持续时间"参数有关。 我是对的吗?

    对于新发布的 USS 库;我引用 了模板项目。

    另一个问题; 使用 VFR (作为 ALG。 结果)是否为计算必需? 我只使用 deltaTOF 和 UPS DNS tof 值、我正在处理它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    您不必使用平台提供的体积计算(您可以自行计算)。 如果您想使用 GUI 提供的校准工具、我建议您使用平台的结果。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    Δ tofs 处的大偏差是否与  捕获持续时间参数相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    如果捕获持续时间太短、您可能会切断部分信号。  这可能会导致 dToF 变化。

    BR、
    Leo