This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-IQMATHLIB:如何为 MSP430构建库

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/883866/ccs-msp-iqmathlib-how-to-make-a-library-for-msp430

器件型号:MSP-IQMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

如何使用 CCS V9和 IAR V7+创建与 MSP430可使用的 IQmathLib 类似的库。

我找到了一些资源、但这些资源已过时。 我看不到它们。

www.iar.com/.../

processors.wiki.ti.com/.../Creating_Library_for_MSP430_Project_using_CCS_v5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CCS V9、您应该创建一个新项目并将输出类型设置为静态库。 添加头文件和源文件并进行编译以生成.lib 库。

    对于 IAR V7+、与 CCS 类似、将输出文件更改为库、而不是用于生成.A 库的可执行文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 IAR for 430 V7 +、我在版本\ exe 目录中生成的是 a. R43文件、而不是 a. O 文件或 a. Lib 文件

    为什么是这样?

    您能否举一个项目示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认输出格式为.R43。 您应该手动将其更改为.a 格式、如下所示。