This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:有关使用 MSP430的蓝牙模块的问题

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, LAUNCHXL-CC2650, BOOST-CC2564MODA, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/882678/msp430fr5994-question-about-bluetooth-module-with-msp430

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: CC256XQFNEMLAUNCHXL-CC2650BOOST-CC2564MODAMSP430F5529

你好。

我正在使用 MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件。

我希望在电路板和计算机之间实现蓝牙通信。 (BLE 广播和连接)

是否有适用于支持蓝牙的电路板的 BoosterPack?

我购买了 CC256XQFNEM 板、但它似乎与我的 MSP430板不兼容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC256XQFNEM 评估板包含 CC2564B 器件,用于双模 BluetoothRegistered控制器(经典蓝牙和 BLE) CC256x 器件的评估和设计。

    为了实现完整的评估解决    方案、CC256XQFNEM 板直接插入 TI 硬件开发套件:MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5438、DK-TM4C129X 和其他 MCU。 此外、MSP430 (CC256XMSPBTBLESW)、TM4C12x MCU (CC256XM4BTBLESW)和其他 MCU (CC256XSTBTBLESW)均可使用经过认证且免专利费的 TI 蓝牙堆栈。

    如果您只想评估 BLE,单 个 SimpleLinkTmCC2650无线 MCU LaunchPadTm开发套件 - LAUNCHXL-CC2650就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    但我仍然有问题。 问题是我必须为 MSP430FR5994实现 BLE。

    我认为 BOOST-CC2564MODA 可与 MSP430FR5994搭配使用。

    我猜、如果我修改 MSP430F5529的硬件配置代码、我也可以将其移植到 MSP430FR5994。 (hal.c、hal.h、... 来自 Bluetopia MSP430 API)

    我弄错了吗? 如果可以的话、会花费多少时间? (我是 MSP430平台的初学者)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您只需稍微努力即可将代码移植到 MSP430FR5994。 因为 BOOST-CC2564MODA 和 MSP430之间的接口仅为 UART TX/RX。

    您只需要修改低级 UART 初始化和通信代码。 您可以从 MSP430FR5994 UART 示例代码轻松开始 、链接如下:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABdKLGu4Jon47C0RKiiA4A__IOGqZri__LATEST