This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:带 rc522的 MSP430、并发送 APDU 命令

Guru**** 2766735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/884069/ccs-msp430fr2311-msp430-with-rc522-and-send-apdu-command

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

 是否有任何带有 rc522的 MSP430样本并在 code composer 上发送 APDU 命令或每个样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听说过这样的例子。 您可能需要在 Google.com 上搜索或访问移植一些现有示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我搜索了很多、但我没有找到好的示例。

    如果您有好的示例、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么帮助?????