This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:如何为 MSP430F2418使用 FOTA

Guru**** 2545140 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418, CC1101, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/876443/msp430f2418-how-to-enle-the-fota-for-msp430f2418

器件型号:MSP430F2418
主题中讨论的其他器件: CC1101CC2500

尊敬的先生:

我们现在使用的是 MSP430F2418,是否可以为同样的启用 FOTA?

 如果不是,请建议使用具有 FOTA 功能的控制器以及 MSP430F2418引脚配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mannem、

    我假设您正在讨论固件无线更新?

    为了能够无线更新 FW、您需要射频通信功能。 在 MSP430产品系列中、只有 CC430Fxxx 器件配备片上射频、更详细的是、它是 CC1101的等效无线电、意味着低于1GHz。

    另一种选择是将 MSP430与射频器件结合使用。 在这种情况下、您可以使用 TI 的任何 MSP430 +射频收发器。 这可以是仅射频、如 CC2500/CC1101、也可以是完整的 SoC、如 CC13xx/CC26xx。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我将讨论固件无线更新,

    但我将使用 GPRS 4G 模块而不是射频收发器。

    请根据此建议推荐控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mannem、

    我不确定您所讨论的 GPRS 模块是什么。 您有适合我的器件型号吗?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 SIM7600EI 或 Quectel EC25、4G GPRS 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mannem、

    非常感谢您提供的更多信息。 遗憾的是、这些不是 TI 提供的器件、也不容易看到、使用这些器件会对 μ µC 提出哪些要求、以便能够使用相应的模块。 因此、如果您希望我们就合适的 MSP430提出建议、您需要提供所需的特性和参数列表、那么我可以帮助您选择最佳的 MSP430衍生产品。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mannem、

    由于没有活动、我正在关闭该主题。

    此致

    Peter