请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 尊敬的先生:
我使用 TIDA010031对2极1 lakh rpm 电机进行速度控制。 在 TIDA010031的技术数据表中、它指定了运行速度可高达1 lakh rpm、并且被证明最高可达80krpm。 但是、在测试时、我只有 70krpm。 我尝试更改 PWM 周期,PWM 阈值仍然是最大 rpm 仅为70k。 请建议进一步增大转速的方法。 此外、我尝试将 PWM 模式更改为1xPWM、但它不起作用。