This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67641A:总功耗 slaa621

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A, MSP430F67641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/879814/compiler-msp430f67641a-total-consumption-slaa621

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67641

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用代码 slaa621处理一个项目、但我注意到、当重新启动微控制器时、所有的消耗值​​返回零。

可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simion:

    默认情况下、您正在使用的项目将电能测量值存储在 RAM 中。 如果要通过重新启动来保留这些值、则需要修改应用级代码以定期将这些值保存/存储在闪存中、以便在下电上电后保留这些值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不能花太多时间来处理此代码,我真的相信这些值​​在重新启动时保留...

    无论如何、您能指导我在代码中应该更改什么内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simion:

    首先、我要介绍 的是 TI Resource Explorer 代码示例、该示例向您展示了如何在应用程序(msp430f67641A_flashwrite_01.c)中正确写入闪存。 掌握了如何在通用应用中写入非易失性存储器后、您就可以将其整合到计量项目中。 您需要做的就是找到功耗值存储在中的变量、并按照应用要求将其写入闪存。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法解决了这个问题、但其他人对校准变量产生了疑问。

    我完全理解了电压、电流和功率 RMS 的换算系数的使用。

    但我不理解所有其他校准参数的逻辑、您能向我解释它们的用途以及它们对数据读取的干扰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simion:

    您能否更具体地说明您希望进一步解释哪些校准参数?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准变量为:

    'ac_offset'
    '相位校正'
    '初始直流_估计'
    'initial_v_dc_Estevation'(初始 v_dc_Estimate)
    'V_AC_OFFSET'

    所有变量都在'metrologetog-nV-structs.h'文件中声明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simion:

    感谢您的澄清! 请给我一些时间来联系计量软件专家、以提供这些校准变量的说明。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simion、

    应用报告《使用 MSP430F67641实现低成本三相电子电表》(文献编号:SLAA621)包含有关项目中用户可配置参数的整个部分。 有关用户可配置参数的详细说明、请参阅第4.4节;如果您没有看到此处所指的变量、则用户可能不会直接配置这些变量。

    此致、

    Matt