This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:关于“SYS18”勘误表

Guru**** 2928520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/873346/msp430f5510-about-sys18-errata

器件型号:MSP430F5510

您好!

关于 MSP430F5510的"SYS18"勘误表、我的客户提出了一些问题。

它们使用 USB-BSL 通过 MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example GUI 从 PC (通过 USB)写入固件

(BSL_USB_GUI.exe)。

但有时 MSP430F5510未连接到 PC。

(TI-GUI 上显示“未连接设备”错误按摩。)

之后、固件通过 JTAG 正确地再次写入有问题的器件、USB 功能不会出现问题。

因此,他们担心“SYS18”勘误表是可能的原因之一。

他们使用的 USB-BSL (RAM)版本为00.07.08.38。 (我认为此版本很旧。)

 

(问题)

(1)根据勘误表、

SYS18的原因是 USB 寄存器被解锁、ACCVIFG 在启动时被置位。

我们需要使用最新版本的 USB-BSL 作为权变措施。

旧版本 BSL 和最新版本 BSL 之间有何不同之处?

是否是权变措施4? 其内容如下吗?

(清除应用程序代码(BSL430_Low_Level_Init 代码)开头的访问冲突标志。)

或者、除了 SYS18、是否有任何不同的点?

 

(2)关于权变措施中描述的 USB BSL、

这是否意味着 RAM-BSL?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很抱歉、您的(1)个问题、我现在无法为您提供清晰的答案。 我需要进行内部检查、这可能需要一些时间。

    对于(2)、是的、这意味着 RAM-BSL。 他们当前使用的版本(00.07.08.38)是旧版本、 我建议您的客户尝试此 BSL 软件包: http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_CustomBSL430/latest/exports/MSP430BSL_1_01_00_01.zip

    他们可以在 F552x_F550x 系列中使用00.07.88.38的 RAM USB BSL 版本。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的支持。
    另一个问题是、
    F5514和 F5510之间的 RAM 大小不同。
    对于 F5514、我检查了 RAM 中的 RAM-BSL 区域为2500H~ 31FFh。
    那么、F5510的 RAM-BSL 区域是否与 F5514相同?


    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、TAO_2199、

    很抱歉因为农历新年假期而迟到的回复。

    实际上、对于您的问题、F5510具有与 F5514相同的 RAM 区域和地址。

    RAM-BSL 区域也是相同的。

    此致、

    哈里