This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:TI-RTOS + MSP432 + CapTIvate

Guru**** 1791520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875796/msp432p401r-ti-rtos-msp432-captivate

器件型号:MSP432P401R

你好。  我们正在使用 MSP432P401R 并使用 TI-RTOS 设计产品。  数据表显示、任何 GPIO 均可用作电容式触控、但我无法找到 MSP432的实现方案。  我找到了几个示例项目、这些项目与 CAP SENSE 库打包在一起、但没有针对基于 RTOS 的使用提供任何内容。  是否有任何参考项目或文档可为我指明正确的方向?  我确实看到这里是在 CCxxxx 无线芯片上使用传感器控制器的 RTOS 电容式触控解决方案示例、但我认为 MSP432没有传感器控制器外设、因此我不确定它们的可移植性。  如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢、

Scott