This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:TLV 中的集成温度传感器精度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874224/msp430fr2433-integrated-temperature-sensor-accuracy-in-tlv

器件型号:MSP430FR2433

各位专家:

TLV 中的集成温度传感器的精度如何?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、MSP430FR2433器件中没有温度传感器的 TLV 和温度传感器精度参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    是的、我们知道数据表上没有规格、所以我问它。

    什么是最差的数据、30+3度或30+5度等?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、 我们在 MSP430FR2433上对温度传感器精度一致性的测试非常有限。 到目前为止、我们无法 根据有限的测试数据保证每个器件的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    您无需保证。 为了便于参考、我们希望知道这些数据、以决定在 TLV 中使用校准数据或执行单点校准方法。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uchikoshi、可以使用 TLV 中的校准数据来检测温度变化趋势。 对于温度值测量、我认为需要2点(30C 和85C)板载校准。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢你的答复,我再次很抱歉,你的答案不是我的问题。 当 TI 对其进行校准时、如果室温变化+/- 3度、则 TLV 数据有机会出现+-3度变化。 因此、我们想知道 TLV 数据是如何变化的。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    是否有任何更新?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我知道 TI 没有任何分销数据。

    此致、

    Uchikoshi